This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3485:TINA 中的 SPICE 模型仿真错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652043/tina-spice-lm3485-spice-model-simulation-error-in-tina

器件型号:LM3485
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我尝试将 LM3485的 SPICE 模型导入到 Tina 中。 导入时、我有以下型号列表

我已导入启动模型。 并基于它构建电路。 在检查错误时、我收到以下警告。 该模型存在一些问题。  

我犯了什么错误?  我检查了我的电路、我已经正确连接了它。 导入模型时是否出错、或者导入了错误的模型?   

如何导入 LM3485的可行模型。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    如果您可以与我们共享.tsc 文件、会非常有帮助?

    谢谢、此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    请您与我们分享您的 TSC 文件吗?
    如果您已经解决了上述问题、则可以关闭此主题。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    我现在要关闭此主题。 如果您的仿真仍遇到任何问题、您可以打开它或新请求。
    我们很乐意提供帮助。

    感谢您与我们联系。

    此致、
    Saket