This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00489:TIDA-00489

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649290/tida-00489-tida-00489

器件型号:TIDA-00489
主题中讨论的其他器件:TIDA-01069

您好!

我叫 Preethi、我需要有关运动检测器参考设计的一些帮助。 我知道、为了使该参考设计能够区分人类和宠物、我们必须使用两个具有适当透镜设计的 PIR 传感器。 此外、为了使其更加智能、我们需要使用波长变换和其他信号处理技术、使其能够将独特的特征附加到 TIDA-01069中提到的不同类型的运动中。 我们是否可以直接使用该算法的 SDK?

谢谢

此致、

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prethi、

    在 Matlab 中对 TIDA-01069进行了原始信号分析。 我将检查是否创建了任何嵌入式代码来执行相同的功能。 我们将在一天或两天内回复您。

    Gus Martinez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gus。 这将非常有帮助。 展望未来

    此致

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Preethi、

    遗憾的是、没有嵌入式代码可实现波长变换。 所有信号处理都是在 Matlab 中使用 CWT 函数完成的。 我们有一个在线 GUI、可实时绘制数据和波长变换图。 我将在此处添加链接、以防您认为它有用。

    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gus、

    出于好奇、TI 是否可以为我们开发嵌入式代码提供支持?

    谢谢
    Preethi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Preethi、

    我们将来可能会分配一个资源来将 Matlab 代码移植到嵌入式代码。  但是,目前还没有明确的计划。

    Gus