This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65185EVM:是否激活 WEBENCH®︎工具/TPS65185EVM 软件?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/647462/webench-tools-tps65185evm-webench-tools-tps65185evm-software-activation

器件型号:TPS65185EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65185

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我无法在 TI.com 网站上运行为特定设计提供的软件。 我有实验视图运行时引擎2016、在执行 TPS65185的.exe 文件时、会弹出一个消息、指出无法找到实验视图运行时引擎。 这两个软件都存在于 C 驱动器上、特别是为了完成安装而要执行的任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepthi、您好!
    这已针对相关团队。 我们很快会回来。

    此致、
    Maqbool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专门用于 GUI 的运行时引擎安装程序位于 GUI zip 文件的 Volume/bin/p11/lvrte 文件夹中。 直接重新安装可能有助于解决该问题。

    此致、
    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepthi、您好!

    您是否能够使用独立运行时安装程序解决此问题?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    感谢您回来。 我的问题得到了解决。