请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5060海
我是来自印度 BS Technotronics Pvt Ltd 的 Jyothi。
我们正在寻找一个 IC、该 IC 应在7-40V 直流电压下工作、40V 以上的输出电压应与电路的其余部分完全切断、
您能不能建议是否有任何具有成本效益的解决方案
此致
Jyothi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.