This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LV123A:PSpice 上无状态变化

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/651816/tina-spice-sn74lv123a-no-state-change-on-pspice

器件型号:SN74LV123A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、在仿真团队中、

我对 SN74LV123A 的 SPICE 模型有疑问。 他说、当 A、B 或 CLR 发生变化时、状态不会改变。 另一方面、TINA-TI 与该模型非常配合。 这两个文件最近都从 TI.com 下载、以便文件为最新版本。 我 认为这些文件中没有错误。

我放置了2张图片来解释正在发生的情况。 您能指出哪些不好?

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我无法附加图像。 以下是 PDF:

    e2e.ti.com/.../SN74LV123A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我从 TI 网站下载了 PSPICE 模型、并根据上面提供的 pdf 中的结果配置了测试台。

    仿真看起来运行正常。

    请查找以下原理图和结果:

    原理图:


    结果:

    我在两个 PSPICE 原理图之间看到的差异是、参数(R_EXT 和 C_EXT)不会在您共享的 PSPICE 原理图中传递。  这两个参数在子电路中使用、因此需要根据外部 REXT 和 CEXT 值进行传递。 请告诉我、在传递参数后、这种方法是否对您有效。

    谢谢、此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Karthik。

    我还有一个关于这一点的问题。 那么、PSPICE 中该模型的 C_EXT 和 R_EXT 的有效范围是多少? 在我的 TINA-TI 中、R_EXT=1k 和 C_EXT=1U 的设置工作正常。 当我将这些组件放在电路上时、我认为 IC 也可以正常工作。

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、  

    看一下子电路、我看不到对 R_EXT 和 C_EXT 范围的任何限制。 但是、使用较低的 R 和 C 值可能会导致收敛问题、因为对于 IC、数据表似乎仅为 R_EXT 指定了最小范围(1K/5K 取决于 VCC)。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    非常感谢您的解释。 我明白了。

    此致、
    Ryo