This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADC161S626:有关 ADC ADC161S626输出波形的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADC161S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652194/tina-spice-adc161s626-question-about-output-wave-shape-of-adc-adc161s626

器件型号:ADC161S626
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我现在使用 ADC161S626来测试 ADC ADC161S626的输出波形、但遇到了一些问题:

1、 ADC161S626的输出波形未显示全输入 正弦波。 请告诉我此问题的原因是什么以及如何解决?

2、是否有任何 ADC 模型可以 直接获得输出波形、而不是连接 DAC?

谢谢!e2e.ti.com/.../ADC161S626.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您发表的问题与此处所示的问题类似: http://e2e.ti.com/support/development_tools/webench_design_center/f/234/p/652190/2395488#2395488

    请确认。 如果是这种情况、我将关闭其中一个。 谢谢。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要查看输出代码或重建 ADC 的输入、ADC 会生成位流、您可以附加 DAC 以将输出位转换为模拟信号。
    所构建的波形取决于位数和使用的 Vref。
    此致、
    Arash