This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360-Q1:OpVal & Amp;波特图自定义组件后交叉频率不匹配。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652200/webench-tools-tps54360-q1-opval-bode-plot-cross-over-frequency-not-matching-after-customizing-components

器件型号:TPS54360-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 支持:

我碰巧在 Iout=1.5A 的情况下创建了15至3.4V 的设计。 我遵循了数据表设计步骤。 大多数组件都是定制的、包括补偿组件。 设计看起来稳定、但穿越频率。 与 Op Val 不匹配。 如果有人可以提供电子邮件 ID、我可以分享设计供您查看。

请提供建议。

谢谢、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jagdish、祝您假期愉快。

    如果要对原理图进行大规模更改、我建议使用 Webench 中的"Re-Comp"函数重新计算补偿。 提供手动和自动重新补偿选项、您也可以更新您的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的愉快假期。

    BTW、我尝试使用相同的组件进行手动补偿。 Re-Comp 中的计算值显示了交叉频率。 但波特图提供了接近13.7K 的值。 后来、我尝试使用 Auto 选项重新编译、其中补偿组件值已更改、计算出的频率为21.6K、但波特图再次显示了13.7K 交叉频率。 设计看起来很稳定、但我唯一的问题是仿真无法获得接近计算的结果。

    生成的另一个查询是数据表(手动重新编译)或波特图中的结果。

    谢谢、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我还注意到启动和输入瞬态仿真中的输出负载电阻器未启用、因此无法运行这些仿真。 您能否也了解一下这个问题。 如果您可以共享电子邮件 ID、以便您了解这一点、我将不胜感激。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdish、

    这实际上不仅仅是 Webench 软件问题、而是 TPS54360-Q1问题。 我将把这个移到 Webench 论坛。 不过、我将看一下它。 您可以通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 向我发送电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您将查询移至相关论坛。 我已通过上述电子邮件 ID 分享了该设计、并将等待有关此问题的进一步评论。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdish、

    我会检查您转发的设计。 "op Vals"表中的交叉频率与"Charts"选项卡中22.5kHz 时的图相匹配。 我在这里缺少什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如上面的线程所述、我讨论的是交叉频率的差异。 与"波特图"之间的关系。 请仔细查看。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdish、

    在您转发的设计中、它们是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您是否在"波特图仿真"中检查过该位置。 在波特图仿真中、它显示了13.7K。 "图表"部分是不同的数据、我特别问波特图仿真。 请确认我今天早上检查的结果是不同的。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我看到了。 我将把这个转发给 Webench 团队。 请注意、我们正在度假、因此在新年过后、您可能无法收到他们的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您即使在假日也能抽出宝贵的时间、感谢您的参与。 我将等待 Webench 团队的回复。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    感谢您提出问题。 这与输出电容器是定制电容器以及仿真和值如何处理电容器的降额值以进行内部计算有关。 波特图边线和参数值都应使用设置自定义电容属性时观察到的"总降额电容"值("选择替代器件"->"创建自定义器件")。 目前、对于您的设计、总降额电容值设置为55uF、这可能会从默认设计中转移。 但是、波特图 sims 似乎使用2 x 47uF = 94uF 的标称电容进行仿真、从而导致这种差异。 我将需要进一步研究,以了解这种情况的发生原因。

    同时、要解决此问题、您可以将"总降额电容器"设置为您将在电路板上使用的定制电容器的降额值。 "CAP"="总降额电容器"/"并联数量"。 因此、如果您将55uF 值用于总降额电容器、并联2个电容器、请将27.5uF 值用于电容器值。  这样、波特图 sims 和 opval 计算将在内部使用相同的电容值。 "Re-Comp"功能使用"总降额电容"值、您可以在"功率级组件"选项卡下看到该值、其中显示了 Cout 值。  

    以下是您提供的更新设计的链接、其中有2个并联电容器、使用55uF 的总降额电容器和27.5uF 的电容器值(例如):

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=BCA49151749956AD

    您可以根据需要更改值、方法是单击"Select Alternate Part"->"Create a custom part"。 如果您有任何疑问、请告诉我。 此外、如果您希望我将降额值从27.5uF 更改为其他值、请随时通知我、我可以在此处为您发送更新的设计链接。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    感谢您指出这一差异、我将检查您共享的设计、如果有任何其他问题、我将向您提出。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    我碰巧检查了您共享的设计。 波特图仿真交叉频率。 确实与 OpVals 匹配、但我仍然看不到"输入瞬态"和"启动"仿真的电阻值变化、因此无法进行这些仿真。 您能不能查看这些问题。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、

    很抱歉我错过了这个问题。 我刷新了设计、并在此设计中运行了仿真: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=497642EB30C2B944 在进行所有自定义更改时、损坏的设计可能会出现问题。 如果您现在能够模拟输入瞬态和启动信号、请告诉我。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    感谢您分享更新后的设计。 我检查了您共享的设计、启动和输入瞬态工作正常。 只是一个问题、我尝试通过关闭和重新打开设计来刷新设计、稍微更改电感器/电容器 ESR、但设计即使在屏幕上显示、也不会刷新。 请问您是如何更新设计的?

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    我使用您的规格创建了一个新设计、并将每个组件与您的共享设计逐一匹配。   

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    感谢您的澄清。

    此致、
    Jagdish