This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS124S06:所需的3D CAD SolidWorks 机械模型。

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS124S06, ADS1248, ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/650348/tina-spice-ads124s06-mechanical-model-for-3d-cad-solidworks-needed

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件:TINA-TIADS1248ADS1148

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我的客户声称 ADS124S06封装使用的封装不是标准的 TQFP-32封装、我的客户无法使用 SolidWorks 封装模型中的现有封装。 请上传/将我发送到 SolidWorks 的公司电子邮件软件包模型。

此致、

Dmitry Tcholovsky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已就此主题向 Dmitry 发送了一封电子邮件、其中包含指向所需步骤模型的链接。 我认为这回答了这个问题。 Dmitry、请确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    我需要 ADS1148/ADS1248的相同步进模型。
    如果您可以在此处共享文件供每个人使用、那会很好?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afshin、

     这些部件使用不同的 TSSOP 封装,但步骤模型发布在其产品文件夹中,位于   和  。  

    我认为这满足了您的要求。  请确认。

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    感谢您的回复。 请查看 ADS1148的产品页面。 是的、存在 TSSOP 模型、但缺少 VQFN 模型。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afshin、

     我 昨天注意到了这一点、但我认为您正在寻找 TSSOP 封装。  我确实请求创建 VQFN 模型、该模型已于昨天完成。  我还请求更改某些后端数据、以便为新创建的步骤模型提供服务。  在所有系统中传播可能需要一段时间、但我希望它在周一之前就能实现。  如果您现在需要,请使用  。  

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    非常感谢:)