This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-旋 变传感器应用参考设计:旋转变压器电气零位置

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653000/tida-resolver-applications-reference-design-resolver-electrical-zero-position

器件型号:TIDA-旋 变传感器应用参考设计
主题中讨论的其他器件:AMC1210PGA411-Q1

您好!

我们将旋转变压器用于轴向电机。  

我们的客户要求提供以下详细信息

旋转变压器机械零点位置和机器电气零点位置之间的位置偏移量(以度为单位)

-用于进行测量的程序的规格。

请指导我获取上述问题的答案。 如果有任何工具可以找到同样有助于我们的偏移量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vikash、

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 我很抱歉,在回到这个问题上出现延误,在座的每个人都在度假。 AMC1210中没有用于检测角度测量的直接配置。 您需要通过我们的一个 Δ-Σ 调制器将正弦和余弦绕组应用于 AMC1210的两个滤波器输入。 然后、您需要在软件中处理 SIN/COS 值、以确定电机的角度位置。 以下是一份应用手册、其中介绍了如何使用 AMC1210的内部信号发生器函数为旋转变压器生成激励信号、这也应有助于您:
    www.ti.com/.../sbaa144.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    能否知道 PGA411-Q1是否可用于以度数表示位置偏移。 ?

    查看您的 AMC1210EVM 软件、用户指南指出、该软件只能在运行 Windows XP 的 PC 中使用。 不是 Windows 7或 Vista。 如果是这样、则使用软件会很复杂。

    下面的文档看起来很有用。 我能不能知道这是否有助于以角度查找位置偏移。

    www.ti.com/.../tidubi2a.pdf。

    www.ti.com/.../tiduc21a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikash、

    PGA411-Q1是一款高度集成的单芯片旋转变压器数字转换器、可通过 SPI 或并行接口以12位或10位数字表示形式提供旋转变压器的机械位置。 有关硬件设计和测试结果、请参阅 TIDA-00363 TI 设计。

     零点位置相对于旋转变压器的机械零点位置。 正如您所写  的、电机的机械零角位置和旋转变压器的机械零角位置之间可能存在偏移、具体取决于您将其安装到电机轴的方式。  我写入机械角度、因为电机电气角度取决于电机的极对。 对于单极对、电气角度和机械角度是相等的。  两个或更多极对的电流会相应地进行缩放。

    使用 PGA411-Q1的数字输出、只需将该偏移量减去数字输出角度即可。 如果您不知道失调电压、因为简单的方法是向电机施加零电压矢量、使其停止到零位置。 然后您读取旋转变压器角度。 如果您有一个单极对电机、那么差异就是您的机械偏移。

    此致、Martin

     

    如果为零、则为 s