This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:用于温度分析的演示 Tina 软件出现问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/647224/tina-spice-problem-with-demo-tina-software-for-temperature-analysis

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

e2e.ti.com/.../Tina-prob.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujay、

    请尝试关闭 TINA、重新启动计算机、然后重新运行仿真。
    如果这不起作用、请将原理图发布到此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 e2e.ti.com/.../ADA4528_2D00_2.TSCsir,这些问题仍未解决,正在生成相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujay、

    请定义在温度范围内绘制波形的输出。 例如、您可以使用"meters"选项卡将电压表放置在输出节点上。

    谢谢、
    JC