This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01021:设计文件中出现几个错误- BOM、装配图、拾放文件。 需要紧急更新!

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/650014/tida-01021-several-errors-in-design-files---bom-assembly-drawing-pick-and-place-file-urgent-update-needed

器件型号:TIDA-01021

您好 TI!

我们已在当前版本中下载 TIDA-01021的所有设计文件、并在德国的 EMS 供应商处订购了完整的制造(PCB 和组装)。 供应商已准备好开始组装、并在其最终审查过程中发现 BOM 和装配图中存在多处不一致之处。 我们今天上午对原理图、装配图、BOM 和拾取位置文件进行了仔细检查、确实可以确认、如果根据现有文档进行组装、则会有错误威胁电路板的安全操作和功能。

示例:

在原理图中、R111 (0r)在靠近 OSCinM1连接器的位置出现一次、并设置为"不安装"。 在布局中、R111出现两次:正确的位置和 R178应位于的位置、即连接 U5引脚13和 U2引脚8的线路。 这意味着 U5将看到错误的负载、因为 R212为100R、R178而不是100R 变为0r。

根据布局、U12的电压编程电阻称为 R179、R180、R181、R178、R295和 R296。 在原理图中、删除了其中的三个:R181、R178和 R296。 显然、R178已在原理图中的另一个位置重复使用、但布局没有正确的反向标注。 BOM 指出 R178应为100R、Pick'n Place 文件指出 R178应为0r、在任何一种情况下、组装 U12都会将 U12编程为其他输出电压、而不是原理图值所示的输出电压。

错误多于这些错误、我们正处于一个有问题的情况:

*由于拾取位置文件、BOM 和装配体工程图中的错误、我们的供应商无法继续进行装配。 由于 BOM 和 Pick'n Place 文件不对应、因此无法保护正确数量的组件。

*我们没有手动浏览的资源和时间,据我们所知,请尝试更正您的文档并发送给制造商。

*我们不希望我们的供应商继续努力、根据现有文档、 因为这会导致明显的元件放置错误、并且会导致我们必须如上所述手动更正文档、并且还必须通过手工焊接交换元件来手动更正 PCB。

请 TI、请您尽量从 PCB 已根据光绘文件制造且无法更改的起始点紧急安排有人更正文档。 因此、必须对电路板布局上的参考指示符进行管理。 我们站在这里无法向前推进、宝贵的项目时间和资金正在消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01021_5F00_Clocking_5F00_Board_5F00_Engineering_5F00_Change_5F00_note_5F00_2017_5F00_1219.docxHiMats、

    似乎最新原理图和布局之间存在不匹配问题。 Gerber 和 CAD 文件未使用最新的原理图和 BOM 进行更新。 如果您已根据下载的光绘文件制作电路板、则可以根据所附的 ECN 进行修改、性能将与 TIDA-01021设计指南中所述相同。

    我们将在 TI.com 上更新最新的设计文件,这样就不会再出现任何问题了。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajeet!

    第一块 TIDA-01021电路板现已根据您的更改说明进行修改并通电。 我在 J8上放置了用于为 Y1上电的跳线、在 J23上放置了用于将 VREGIN 连接到 VDDD33的跳线。 起初、计算机(Win 7 Pro)未能自行安装 USB 驱动程序、因此我从 FTDI 网站下载了驱动程序可执行文件"CDM21228_Setup.zip"并运行安装。 我不确定驱动程序是否应为 D2XX 或 VCP 类型、但似乎驱动程序包会同时涵盖这两种类型。 现在、计算机识别出有一个 USB 设备、它在设备管理器中显示为 COM4端口。

    但是、HSDC GUI 未发现该器件。 它报告"器件通信错误:FT_DEVICE_NOT 找到"、仅允许我在仿真模式下继续。

    当我研究 FT232H 数据表、并考虑到电路板上有一个 EEPROM 连接到它时、我想知道是否需要首先运行 FT232H 的单独预配置来使其充当 SPI 控制器? 还是在 HSDC GUI 中已经实现但隐藏的内容?

    请提供建议。 如果必须首先运行预配置、您能否提供它? 我的驱动程序安装正确、或者您是否有用于此板的指定 TI 驱动程序?

    此致、

    Mats Alexanderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    需要 使用 FT_Prog 实用程序通过"TIDA1021_28"更新 TIDA-01021时钟板的 FT232H 器件的 EEPROM。
    下载 FT_Prog 实用程序: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_PROG

    更新 FTDI 端口字符串描述符后、HSDC TID GUI 将识别电路板。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajeet、

    您能更具体地说明我需要对哪些参数进行编程吗? 我运行 FT_Prog 实用程序、扫描设备并找到一个。 似乎列出了默认配置、因此我右键单击器件树的顶层并选择了"program device"。 器件输出窗口中出现了一些新的十六进制代码。 但是、在启动 HSDC GUI 时(在 TIDA 板电源切换之后)、这不会产生任何变化-电路板仍然找不到。 我是否应该对 FT_Prog 中的某些特定设置进行更低级别的编程? 请提供建议。

    此致、
    垫 A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    请参阅随附的文档、其中显示了使用 FT_Prog 实用程序进行 FT232H EEPROM 编程的顺序。

    此致、

    Ajeet Pale2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01021_5F00_Clocking-Board-FTDI-Prog.docx