This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Allegro 连接器许可证密钥问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/651725/webench-tools-allegro-connector-license-key-problem

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我正在尝试使用 SPB 17.2安装 WEBENCH Allegro 连接器。 当我将密钥从网页粘贴到安装工具时、我收到一条消息、指出密钥无效。 因此我无法安装它。 我使用 Windows 10。 您有什么解决方案吗? 如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、

Theocharis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theocharis:

    手动剪切粘贴过程已升级为自动激活。 我假设您能够安装 SPB 17.2的 WEBENCH 连接器。 请尝试从 WEBENCH 菜单中激活。 单击 WEBENCH -> Activate WEBENCH Allegro Connector。

    谢谢、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我不能走这么远。 它在安装时要求提供许可证。

    谢谢、

    Theocharis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theocharis、

    您能否确认粘贴的激活代码已完成。

    粘贴完整字符串并 单击确定后、将激活该字符串。

    如果这对您不起作用、请分享您正在粘贴的激活密钥、因为我无法从我的计算机中重现此问题。

    此致、
    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我的代码是 11A1F1BDCB93BCA46CE17A6D12DE80194B4AD3F04B8F9491FBE8236720540C19C830D15CC079786B256A212E8C06162EFF45CFF54EF0E0FEB780012DCB15816

    这是 TI 的链接

    webench.ti.com/.../get_wbselicense.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theocharis、

    根据我们今天的对话、您现在可以激活连接器、而不会出现任何问题。 因此、我将此线程标记为已解析。

    此致、
    Pradeep