This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何删除 E2E 帖子?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652838/how-to-delete-e2e-post

可能涉及的对象:

 我需要删除我的 E2E 帖子。  您能否向我展示如何完成此操作?

谢谢

艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    我不确定您是否具有 删除权限、但请尝试此操作、看看它是否起作用。  在您的帖子底部(此主题询问问题)单击"更多"按钮。  您应该会看到一个下拉菜单、删除应该是其中一个选项。  如果是、请单击 Delete (删除)、该过程中将有几个步骤。  如果成功、请告知我们;如果失败、您希望删除哪些帖子?  

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请告知您想要删除哪些主题帖以及原因;我很乐意为您提供帮助、在继续之前只需要您的一些反馈。

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonard!

    我找不到"更多"按钮。 我要删除的帖子是1846器件型号。 请通过电子邮件将任何回复发送至 art2d2yo@hotmail.com、地址不以"utas.utc.com "结尾。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

     我看到两个1846螺纹:

    UC1846:是否可以在主/从选项之间选择性地配置 UC1846?

    TINA/Spice/UC1846:UC1846

     已删除这两个。

    ~Leonard