This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLC2262:有关瞬态分析和交流分析中的 TINA 仿真的一些问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLC2262, OPA172, LF156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653036/tina-spice-tlc2262-some-questions-about-tina-simulation-in-transient-analysis-and-ac-analysis

器件型号:TLC2262
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA172LF156

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我现在使用 TINA 来仿真运算放大器 TLC2262的行为。 但交流分析和瞬态分析的结果不同。

1、在第一种情况下、交流分析的工作频率介于1到500kHz 之间、 根据下面的结果、输出波形的振幅随频率增加。

2、但在500kHz 下1V 输入的瞬态分析中、振幅 约为200mV、这与 500kHz 下650mV 交流分析结果相冲突。

是否有人可以向我解释结果为何如此?

谢谢!

此致、

高阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是第二种情况的结果:

    我的仿真电路也随附在 here.e2e.ti.com/.../TLC2262.TSC 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阳

    增益的测量几乎没有信号振幅(小信号增益)。 此外、顶部刻度不是 dB、它是(0.5至0.63) V/V 结果。

    我尝试了+/-1uV 瞬态正弦波、我看到1.26uV/2uV =增益= 0.63V/V

    因此它工作正常。 (不包括"dB")

    当我运行交流增益扫描时、我得到-6dB 至-4dB (0.5V/V 至0.63V/V)

    e2e.ti.com/.../7041.TLC2262.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    很抱歉耽误你的时间。  许多人因为周末和新年假期而度假。

    首先、请了解 TLC2262是一款16V 器件。  您不能对器件施加+/-15V (30V)电压。

    当我将电源电压更改为+/-8V 时、仿真具有相同的行为。  当我用理想运算放大器替换 TLC2262器件时、行为正常(增益为0.5V/V、并以开环增益滚降)。

    因此、我怀疑模型存在问题。  请了解该器件和型号已使用约25年。

    您还应了解压摆率。  假设信号在500kHz 时为1Vp (2Vpp)、器件的压摆率应至少为3.14V/us。  我建议至少将其加倍、并寻找 SR 为6V/us 或更高的器件。

    因此、我建议您评估 OPA172。  它是具有足够带宽和 SR 的宽电源器件。  由于这是一款更新的器件、因此该模型更加可靠。  请参阅随附的。

    请注意、我删除了您在设计中包含的一些附加功能(例如、容性负载)。  当然、您可以在方便的时候添加这些内容。

    此外、有关运算放大器的更多信息、包括转换率和运算放大器稳定性、我们在 http://www.ti.com/precisionlabs 上提供了一系列出色的视频

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/haoyang_5F00_00.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pete、

    感谢您的回复、它解决了我的问题。 我是否可以在数据表中向您提出有关输入电容器的另一个问题? 如果它没有提到它是公共电容器还是差分电容器、如 LF156、它应该是哪一个?

    BR、
    高阳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    请参阅数据表中第23页的图43 (以及第24页顶部的说明)。  它将输入电容显示为共模。