This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS50601-SP:是否在 PSpice 模型中正确对 SYNC 引脚进行了编程?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS50601-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/647346/tina-spice-tps50601-sp-is-the-sync-pin-programmed-properly-in-the-pspice-model

器件型号:TPS50601-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TPS50601-SP 数据表中指出、如果您将 RT 引脚保持悬空状态、则 SYNC 引脚将输出指定的频率信号(500k)

我的客户使用的是 OrCAD PSpice 16.6、他在模型中看不到这一点。 这是不是在原始模型中设计的、因为仿真 SYNC 引脚的正确输出时存在问题? 该模型是否存在问题? 我已经了解了客户的型号,但没有发现其配置方式有任何问题。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    同步功能在模型中可用。 我们已经对其进行了测试、并观察到 RT 保持悬空时、SYNC 引脚的输出为500kHz 的频率信号。 下面是原理图和稳态结果。  

    发布的 PSPICE 原理图:


    显示 SYNC 引脚输出的稳态结果:

    您能否共享客户配置的测试台、以便我们能够研究问题?

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    以下是客户在 Orcad 中配置模型的方式:

    它们正在组装 Rt 引脚、但在使 Rt 引脚悬空时未看到 SYNC 引脚的预期500kHz 输出。

    它们还会看到同步信号在不同的持续时间内一直保持高电平:

    它们的结果并不相同。 这可能是型号的问题、还是下载不正确?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    因为此主题的进一步沟通将通过电子邮件进行介绍。 我们将关闭线程。

    谢谢、
    Vivek Agarwal