This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3485:如何在 TINA 的 webench 中导出 LM3485电路仿真模型

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652042/webench-tools-lm3485-how-to-export-lm3485-circuit-simulation-model-in-webench-in-tina

器件型号:LM3485

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在 webench 中开发了一个电源、现在我想将其导出到 TINA 中、但在 webench 中、我看不到仿真导出的选项。 我只能看到 CAD 导出。 如何将该电路导出到 TINA。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的团队成员之一将对此进行研究、但这将在新年假期之后进行。

    新年快乐!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、
    感谢您使用 Webench 工具。 尚未在 Webench 上为此器件启用"Tina export"选项。 请查看您是否可以使用在 Webench 上启用的"电气仿真"选项。
    谢谢。

    此致、
    Maqbool