This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00476:TIDA-00476搜索一些文件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00476, MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652507/tida-00476-tida-00476-search-for-some-files

器件型号:TIDA-00476
主题中讨论的其他器件: MSP430F5132

我想使用参考设计 TIDA-00476。
这是我第一次使用 MSP430F5132IDAR 控制器。

为了方便我使用、我需要更改软件中的某些内容、但我找不到一些文件
如 driver.c 等  这些文件是否位于 TIDA-00476_LIBR.lib 文件中?

例如、我希望将负载切换为1.5V、我需要添加一个 I2C 实时时钟。

提前感谢、

Rob Keij

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    我将联系我们的 TI 设计团队、了解如何为您提供帮助。 由于许多 TI 员工都在度假、因此响应可能会延迟一点。 同时、MSP430F5132提供了出色的示例代码、可帮助您在 Resource Explorer中实现 I2C 通信和其他外设。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些文件被打包到 TIDA-00476_LIBR.lib 中。 如果您需要源文件、请通过 TI 销售渠道联系我们、我将与您分享这些文件。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramkumar、您好!

    感谢您的快速回复、我将通过 TI 销售渠道联系我们。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20171231_5F00_SolarRegulator.pdf

    尊敬的 Ramkumar:

    我已经设计了新的打印件、并且不得不移动一些引脚、因为我还需要用于 RTC 的 I2C。
    我的唯一一家 MSP430F5132IDAR 库存充足的供应商就是慕斯。
    因此我尝试通过这些源文件请求丢失的源文件,但到现在为止,我只收到了一个控制器的报价:)? 。
    卖家可能误解了我的问题

    我希望这些丢失的文件能很快得到处理、这样我就不必花太多时间编写实际已经可用的软件了。

    可能可以直接通过电子邮件发送文件:rob.keij@spi-electronics.nl

    我将原理图包含在 RTC 中(我将原理图更改为清晰的单页概述)


    提前感谢、

    此致、

    Rob Keij