This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00643:电流容量限制

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653010/tida-00643-current-capacity-limitation

器件型号:TIDA-00643

该参考设计指定了15安培的电流限制。

我希望设计一个能够处理高达30安培电流的电机驱动器版本。

设计指南似乎没有列出限制使用哪些组件。 我假设至少是 MOSFET、但我想知道是否还有其他东西需要更换?

谢谢!

-Keenan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keenan、
    该参考设计上使用的 MOSFET 能够处理30安培的电流。
    限制因素是电路板本身。 您需要修改布局以满足您的电源要求。 该高电流的另一个问题是具有适当的热耗散。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 因此、15安培仅是布局布线且具有热限制。

    对电流感应 ADC 有任何限制?