This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00643:Altium 部件库

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652997/tida-00643-altium-part-library

器件型号:TIDA-00643

大家好!

我希望设计 TIDA-00643中介绍的无刷电机控制器的定制版本。 我想添加一些其他功能、例如 CAN 接口。

提供的原理图文件太棒了! 但是、我想知道是否有人可以为包含的器件提供 Altium 器件库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keenan、

    这些器件都应包含在 此处的设计文件中。 我们不为特定设计提供库、但您应该能够从提供的设计文件中为器件提供资源。  如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以看到附加的超文本文件。 但是、DRV3805的3D 步骤文件缺失、且从超级库导入 Altium 的过程繁琐。

    由于电路板布局以 Altium 格式提供、因此必须有人已经完成了转换。 如果可以通过某种方式获取这些文件、我只是在徘徊。