This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS7046:有关 ADC ADS7064紧凑型模型的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS7046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652367/tina-spice-ads7046-question-about-adc-ads7064-compact-model

器件型号:ADS7046
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我现在在 TINA 中使用 ADS7064、但我对这个紧凑模型的引脚有一些疑问:

1、采样的引脚 AINP_SAPLEM 和 AINM_SAPLEM 的用途是什么? 它们是否用于显示该 ADC 的输出波形?

2、在哪里可以得到该 ADC 的输出波?

谢谢!

e2e.ti.com/.../ADC7046-_2D00_-autosave-17_2D00_12_2D00_26-11_5F00_28.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang

    请在下面找到答案、

    1) sample、AINP_sample 和 AINM_sample 是添加到 TINA 模型中的附加输出(虚拟)引脚、用于敲击内部信号。 实际器件中不存在这些引脚

    示例:数字信号。

    输出1 -表示器件处于采集模式、

    输出0 -表示器件处于转换模式

    AINP_SAMPLING:在内部采样电容器上采样的 AINP 引脚电压使用 AINP_SAMPLING 引脚进行分接。

    AINM_SAMPLING:在内部采样电容器上采样的 AINM 引脚电压使用 AINM_SAMPLING 引脚进行分接。

     

    此 ADC 模型主要包括引脚泄漏电流和 ADC SHA (采样保持)电路。

    该 SHA 的输出可在 AINP_SAPLEM 和 AINM_SAPLEM 引脚上获得

    2) 2)数字输出位将不适用于此 ADS7046型号,因为它实际上没有模数转换器。

    该模型的输出是、

    1. 采样保持 Ckt 输出(AINP_SAMPLIN_SAMPLING_SAMPLING_SAMPLING_SAMPLING_REGLE)

    2. 向用户指示 ADC 模式的采样信号(等效于汇流条)

    请查找随附的该模型的简单 TINA 测试台、该测试台将捕获引脚功能。

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_ADC7046.TSC

    请参阅下面所附测试台的输出快照、


    此致、

    Ahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC7046.TSCHiAhana、

    感谢您的帮助、但我的模型中有一些奇怪的输出波形、与您图表中的波形不同。 请告诉我导致此问题的原因。

    此致、

    高阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说为什么每个输出波形的开头都有一些尖峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    您是指输入波形处的尖峰(在下面的 SNAP 中突出显示)、

    这是由于 TB 的1n 电容器、在 ACQ 阶段突然连接到采样电容器。

    这将通过使用缓冲器来消除、如下所示、

    输出波形仿真仅在第一次采集时显示尖峰、这可能是内部实现造成的。 采样电容器上可能会有额外的开关活动、将其连接到其他电压、这可能会导致这种情况。

    我们需要研究模型架构并查看实现、以了解初始尖峰的原因、但这是一个加密的宏。

    但在第一个 ACQ 之后、未发现明显的尖峰、小扰动表示电容稳定时间。 随附测试台。

    e2e.ti.com/.../ADC7046_5F00_1.TSC

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahana、

    非常感谢您的帮助! 它完全解决了我的问题。 顺便说一下、您是否想向 我解释什么是" TB 的上限"、您如何 知道该上限是1n?

    此致、
    高阳