This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:DLP Lifghtcrafter 4500

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649442/tida-00254-dlp-lifghtcrafter-4500

器件型号:TIDA-00254

您好,

我将 DLP lightcrafter 4500与 点灰 摄像机配合使用、 我需要一些帮助来解决我的问题。 我按照用户 指南完成了设置、直到 校准摄像头和系统。

当我在运行"DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application 时尝试扫描垂直和水平图形时。  exe 中的"。 我收到一条消息、提示" 垂直结构光模块未设置! "和"水平 结构光模块未设置!"。  等待答复


 

相关信息

RAMAYAMPET VINAYKUMAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinay、

    感谢您在此处发布您的问题。 一个澄清。 您是否完成了初始步骤1、2、3、4、5、并且卡在6? 谢谢 Srik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 srik、

    是的,我已经完成了步骤1到5,我被卡在6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinaykumar 您好、

    您是否更改了默认设置中的任何配置文件?

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinaykumar 您好、

    我将假定您能够解决这个问题。 如果您仍有疑问、请打开新主题或发布后续行动。

    谢谢、
    Kyle