This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS65311-Q1:降压2和降压3仿真问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649712/tina-spice-tps65311-q1-buck-2-and-buck-3-simulation-issue

器件型号:TPS65311-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

  我在 Cadence OrCAD 中连接了降压2和降压3电路、但我似乎没有获得预期的输出电压、我已将输出电压设置为1V0、但它不会超过2.5uV、我哪里出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saintath、

    请您与我们分享 Cadence Orcad 项目、以便我们更好地帮助您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     项目文件的 PFA 中、BUCK 2稳压器位于原理图第2页

    e2e.ti.com/.../lm65311_5F00_buck_5F00_2_2D00_orcad.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saintath、

    您可以尝试通过在 VREG 引脚上施加5.8V 而不是0V 来模拟您的设置。 在已发布工程中、Buck2的该引脚电压为5.8V。 此外、我观察到原理图中缺少 Cout、并且在添加后得到了正确的仿真结果。(下面是原理图和仿真结果)

    修改的原理图:

    仿真结果:

    如果您在16.6 PSpice 版本中进行仿真、请取消选择 Auto Convergence (自动收敛)和 Advanced Convergence (高级收敛)选项。同时将 Time Maximum Step Size (最大时间步长)保持在10n。(请参见下图)

    如果您在模拟设置时仍然遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Saket