This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5161:Simulation 和 CAD Export 显示并生成 PCB 布局、其中所有组件相互冲突/重叠

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652004/webench-tools-lm5161-simulation-and-cad-export-show-and-produce-pcb-layouts-with-all-components-conflicting-overlapping

器件型号:LM5161

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

3个主要组件在仿真上都重叠:   

以及 Eagle Export

我在 WebBench 中看不到解决问题的选项? 我缺少什么吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    我将把这个帖子移至 Webench 论坛、但我认为我知道答案。 Webench 中的 PCB 布局松散地基于 EVM PCB 布局。 您似乎已经更改了一些组件、尤其是大电解电容器。 Webench 将该电容器放置在通常属于小型陶瓷类型的位置。 Webench 不能重新绘制 PCB 布局。 您需要在 Eagle 中手动调整它。 我将把这个问题转移到 Webench 论坛、以获得明确的答案。 圣诞假期开始后、您可能会得到延迟的回复。