This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54425:关于 TPS54425和 TPS7A8300瞬态模型

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7A8300, TPS54425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/650896/tina-spice-tps54425-about-tps54425-and-tps7a8300-transient-model

器件型号:TPS54425
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS7A8300

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

让我来谈谈 TPS54425和 TPS7A8300 TINA-TI 仿真。
请参阅随附的仿真文件。

e2e.ti.com/.../54425_5F00_1.8V_5F00_and_5F00_8300_5F00_1.0V.TSC

我有两个客户的问题。
・TINA-TI 仿真是否正常工作?
客户同时使用 TPS54425和 TPS7A8300仿真文件。
   因此、他们希望检查它是否正常工作。

・如果工作正常、
仿真波形上确认了浪涌电流。
客户希望了解这种情况的原因。
浪涌电流会改变每次仿真的发生位置。



请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    请在下面找到我对这两个问题的答复:

    1.两个器件均已针对 EVM 的输入电压、ILOAD 角进行了测试、因此应能正常工作。

    由于器件在3.7ms 的仿真时间内似乎正常运行、而不是在4.0ms 的时间内正常运行。 问题在于分析参数。

      我修改了两个分析参数、以使测试台在无毛刺脉冲电流的情况下工作。

      A. TR 最大值 迭代数从20更改为40。

      b. TR 最大时间阶跃从10G 降至50n。

    请在进行这些更改后找到以下结果:

    仿真开始时仍然存在单个毛刺脉冲(大约200us)。 我也会尝试删除相同的内容。

    我还附上了.tsc 文件供您参考。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    在之前的答复中、更新后的文件似乎存在一些问题。

    请在下面找到随附的 TSC 文件。 我也能够消除在初始器件上看到的干扰。 这是通过在 “Analysis->Transient”选项卡中将选项标记为“零初始值”来完成的。 请找到下图:

    TSC 文件:

    e2e.ti.com/.../54425_5F00_1.8V_5F00_and_5F00_8300_5F00_1.0V-_2800_1_2900_.TSC

    此致、

    Karthik