This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:TINA 安装期间出现问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/651649/tina-spice-tina-ti-issue-during-tina-installation

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

我的一位客户正在尝试在 Windows 7计算机上安装 TINA、他遇到连接错误、您能帮助指出这种情况下可能出现的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra、

    很遗憾您的客户在安装 TINA 时遇到问题。

    请尝试以下操作:
    1.卸载以前安装的任何 TINA 版本。
    2.完成"卸载"后,删除任何剩余的 TINA 目录。 默认安装路径为 C:\Program Files (x86)\DesignSoft\
    3. 如果此计算机由客户的雇主管理,请确认他 /她拥有    安装所需的权限。
    4.确认安装适用于 最新版本的 TINA-TI (v9.3.150.328 SF-TI)。
    5.在    开始 安装 TINA 之前确认没有其他应用程序正在运行。
       如果可能、在 开始 安装之前临时暂停任何安全软件和/或反恶意软件。
    6.启动安装程序,使其能够将应用程序文件夹/文件放置在上面(2)给出的默认位置。
    7.安装完成后重新启动任何安全软件。

    如果您有任何问题或客户遇到任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    John