This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CC3856:SPICE 模型请求

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UC3856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/651589/tina-spice-uc3856-spice-model-request

器件型号:UC3856
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我正在寻找 UC3856改进型电流模式 PWM 控制器的 SPICE 模型。 这是我的器件的一个重要部分、我必须为此准备特定的仿真。
有人可以为我提供该 IC 的 SPICE 模型吗?
我真的很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    我们没有该器件的模型。 我们的所有可用型号均可通过以下链接找到。 如果您需要开发模型、请联系您当地的 FAE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚向 TI 的整体联系地址发送了一封电子邮件。 您能否向当地 FAE (东欧/波兰)发送电子邮件?