This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC3813-4:TINA-TI 启动/稳定状态参考设计

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC3813-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/650931/tina-spice-ucc3813-4-tina-ti-startup-steady-state-reference-design

器件型号:UCC3813-4
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

为什么 UCC 3814和其他交流/直流 cotrolars 的 TINA-TI 参考设计存在启动和稳态?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常,一旦器件达到稳定状态,我们就应用负载、线路瞬态并执行其他测试(如电流限制)。

    由于启动仿真需要~5-10分钟才能达到稳定状态、因此我们尝试提供单独的稳定状态仿真测试台、您可以在该测试台快速查看器件的稳定状态行为(~ 2分钟)。

    以下是 UCC3813-4启动和稳态测试台的仿真结果。

    启动:

    稳定:

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saket 先生:

    感谢您的信息。

    我知道、它是分离类型以缩短时间的。

    此外、感谢您提供仿真结果。

    此致、