This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR16020:LMR16020,WEBENCH 忘记了仿真问题。

Guru**** 2535360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16020, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649577/webench-tools-lmr16020-lmr16020-forgot-by-webench-problems-with-simulation

器件型号:LMR16020
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试使用免费且通常兼容 PSPICE 的 LTSPICE 对 LMR16020进行+36V 输出仿真。

但使用未加密模型仿真失败、SW 上没有电源正常信号和良好电压。 我已检查并仔细检查所有引脚编号... 以及静止不动。

尝试了解 WEBENCH 对此的看法、它对 LMR16020一无所知。 为什么?

它是孤立和废弃 IC 的国王吗? 在白皮书中,它看起来非常漂亮,易于焊接封装,高功率,集成2MHz 时钟和 nMOSFET,放宽了电感要求(!)……

但是、我无法在软件中检查设计。

电路看起来是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、.SUBCKT 中有一个奇怪的声明:

    .SUBCKT LMR16020P_TRANS BOOT EN FB GND PWRGD RT/SYNC SW VIN 焊盘参数:SS=0

    什么是 SS?

    TI TINA 无法模拟此 PSPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将您的问题移至 Webench 论坛、以获得有关 Webench 和仿真问题的更好支持。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    由于法律问题(LTSpice EULA)、我们无法支持 LTSpice 中的模型。

    此外、要在 TINA 中使用 LIB 文件、请尝试从网/引脚名称中删除'/'、例如'RT/SYNC'、并在所有实例中将其替换为'_'。

    'UCKT LMR16020P_TRANS BOOT EN FB GND PWRGD RT/SYNC SW VIN 焊盘参数:SS=0 '

    如果您仍面临与 TINA-TI 有关的任何问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    参数 SS=0用于观察正常的启动行为、SS=1用于更快地观察稳定状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -由于法律问题(LTSpice EULA)、我们无法支持 LTSpice 中的模型。

    噢。 即使提供提示也是非法的? 哇哦。  好的。
    但您能确认、这不是错误的测试模型、错误地上传了吗?
    或者论坛上的 TI 外部人员?

    -此外、要在 TINA 中使用 LIB 文件、请尝试从网/引脚名称中删除'/'、例如'RT/SYNC'、并在所有实例中将其替换为'_'。

    谢谢你。 因此、这不仅是生成符号的问题、而且引擎采用相同的方法。

     

    -参数 SS=0用于观察正常的启动行为,SS=1用于更快地观察稳定状态。

    哦! 也许问题的核心就在这里。 再次感谢您! 我将进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 在上述更改的情况下、Tina 接受模型、但在施加输入电压时"未找到工作点:组件:U1.D_U100_D74"。
    如果没有输入电压(我错误地放置了一个电压表而不是电源)、该模型会尝试从零中输出电压、因此我在输出端得到了36V 的噪声。

    e2e.ti.com/.../test_5F00_36V_5F00_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    在测试设置中进行以下更改后、模型工作正常。

    使用的二极管的反向击穿(BV)电压较小(20V)。 建议的工作条件是保持高于 VIN、然后正常工作。

    目前、我已将其设置为50V。

    2.同时保持 SS=1、请确保在 Cout 电容器和电感器上添加适当的初始条件。

    此外、我还更新了分析参数以支持仿真。 PFA 更新了工作原理图、进行了上述更改。

    e2e.ti.com/.../test_5F00_36V_5F00_updated.TSC

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪

    我在 LTSPICE 中使用了 RBR1MM60A、在 Tina 中、我看到了第一件事、只是为了查看输出端的任何内容。 即使在那里放置 BAS70、我也看不到任何东西。

    S=0。

    但您的文件可以很好地进行仿真。

    您还做了什么、才能使其运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我看到、在您确定初始条件之前、您的电路也无法仿真。

    是否可以修复模型、使其能够在未知(动态)负载下模拟器件启动转换? (我有一组软启动放大器、想知道在哪里可以通过并联电源安全地切断电源)或发布更新的未加密模型? 目前加密模型的大小是当前未加密模型的10倍、我希望这与占用该空间的更新相关。