This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CU2825:reg:UC2825 PWM IC 的技术支持

Guru**** 2512975 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/650775/tina-spice-uc2825-reg-technical-support-for-uc2825-pwm-ic

器件型号:UC2825
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的技术团队:

我将使用以下步骤为 UC2825 PWM 器件开发测试程序。


参考部分:-
预期基准输出(引脚16)= 5V


振荡器部分:-

CT (引脚6)=斜坡输入0至3.5V

预期时钟输出(引脚4)= CT 峰值前的脉冲输出打开。


误差放大器:-

NI (引脚2)=输入
INV (引脚1)=输入
预期比较器(引脚3)=输出

输出驱动器部分:-

CT (引脚6 =斜坡输入0至3.5V)

预期 OUTA (引脚11)= CT 峰值后的脉冲输出。
预期 OUTB (引脚14)= CT 峰值后的脉冲输出。

因为我没有在 OUTA 和 OUTB 上获得输出脉冲。

请为我的模型开发工作提供支持。

此致、


G Kalidasan

库开发团队、

Qmax 测试技术有限公司

Chennai 的 Sholinganallur -119

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kali Dasan、

    我不确定您使用哪种工具进行模型开发工作。

    我们支持 PSpice 和 TINA-TI 仿真、这两种仿真均已设置并在网络上提供。 www.ti.com/.../toolssoftware。 我建议使用其中一个作为起点。

    如果您不熟悉 TINA-TI、它是 TI 提供的免费仿真器、短视频培训系列将帮助您加快开发速度。

    谢谢、此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saket 先生:

    感谢您的信息。

    我正在使用我们的软件为 UC2825 IC 开发图形模式(波形)功能测试程序。

    Block1:参考部分:-


    预期基准输出(引脚16)= 5V  


    Blcok2:振荡器部分:-

    CT (引脚6)=斜坡输入0至3.5V

    预期时钟输出(引脚4)=脉冲输出。

    Block3: 误差放大器:-

    NI (引脚2)=输入
    INV (引脚1)=输入
    预期比较器(引脚3)=输出

    Block4:输出驱动程序部分:-

    CT (引脚6 =斜坡输入0至3.5V)

    预期 OUTA (引脚11)= CT 峰值后的脉冲输出。
    预期 OUTB (引脚14)= CT 峰值后的脉冲输出。

    Block1、Blcok2和 Blcok3正在工作,  我没有在 OUTA 和 OUTB 上获得输出脉冲。

     

    请为我的模型开发工作提供支持。

    此致、


    G Kalidasan

    库开发团队、

    Qmax 测试技术有限公司

    Chennai 的 Sholinganallur -119

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saket 先生:

    我需要您对测试功能开发的支持,而不是 PSpice。

    此致、
    G Kalidasan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saket 先生:

    REG:UC2825 PWM IC,我需要您对功能开发和测试的支持,而不需要 SPICE。

    请告诉我"如何开发输出驱动程序"部分。

    此致、
    G Kalidasan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalidasan、

    除了 PSpice 和 TINA-TI 之外、我们不支持任何其他工具中的模型。
    很抱歉给您带来不便!

    谢谢、
    Saket