This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00195:有关如何组装此 PCB 板的焊接详细信息

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/650278/tida-00195-the-soldering-details-of-how-to-assemble-this-pcb-board

器件型号:TIDA-00195

大家好、

客户希望了解 如何组装此 PCB 板的焊接详细信息、您能提供一些信息吗?

非常感谢!  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人有反馈吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bell、

                           感谢您关注 TIDA-00195。 您可以从 www.ti.com/tool/tida-00195下载 BOM 并使用所需的配置填充电路板。 有关所有可能的配置选项、请参阅同一网页上的设计指南。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navaneeth、

    客户想要了解如何在该 TI 设计中装配此 PCB 板的焊接详细信息(顺序)?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bell、

                          标准做法是先组装 SMD、然后组装穿孔部件(直流链路电容器、栅极驱动变压器、IGBT 模块、连接器等)。 PCB 组装公司可以提供更多有关此主题的信息。

    此致

    Navaneeth