This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00195:DESAT 保护问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/647060/tida-00195-desat-protection-question

器件型号:TIDA-00195

您好!

我对 ISO5852 IC 的去饱和保护有疑问、

当我查看 TIDA-00195参考设计时、肖特基二极管和齐纳二极管处于去饱和保护状态、 肖特基二极管会在低电压电平下将 DESAT 输入钳位到 GND2电位。

这里的齐纳二极管怎么样? 您能清楚地解释一下这个过程吗?  

我是否还可以将齐纳二极管与去饱和保护二极管串联以提高 VCE (SAT)保护级别?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、

    我的电路中有12个驱动器作为同相配置。 当故障发生时、我想停止所有驱动程序。 我使用该电路的原因、如下所示;  

    当 FLT 信号为高电平时,DRV_FAULT 将接地(ıts 正常运行)。 当故障发生时(FLT 为低电平),DRV_FAULT 将为高电平。 DRV_FAULT 端口将连接到所有驱动器的反相输入(IN-)。 这样,驱动程序就会停止,对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aydin、
    第一个问题- DESAT 引脚处的齐纳二极管的答案是为了抑制任何可能损坏 IC 的高电压。 如果有人使用具有高电容的 DESAT 二极管、可能会发生这种情况。 在实践中、如果使用了正确的 DESAT 二极管和良好的布局、则无需使用该齐纳二极管。 由于 TIDA-00195是一种参考设计、因此我们提供了所有可能的用例。

    对于第二个问题:是的、您可以添加与 DESAT 二极管串联的齐纳二极管。 这意味着您将根据齐纳二极管的值提前触发过流保护。

    此致
    Navaneeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,我将在50-80kHz 等高频率下使用 SiC MOSFET,是否应使用 SiC 肖特基二极管作为去饱和二极管?  

    此外,您能否在评论中回答问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KAAN、

    快速恢复二极管通常运行良好。 SiC doe 可能是具有较高系统电压的应用的首选。  

    您建议的 DRV_FAULT 电路应该可以正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、我在原理图中还有一个关于栅极驱动器缓冲器的问题。 为什么他们使用4个 SN74ALVC125PW? SN74ALVC125PW 的某些通道为何为空? 例如,在 U3中,为什么2OE、3OE、4OE 为空?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KAAN、

    没有具体原因。  

    此致、