This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我在哪里可以买到 TIDA-00987

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/650084/where-can-i-buy-tida-00987

主题中讨论的其他器件:TIDA-00987

TI 开发的 TIDA-00987可供其他人生产。

www.ti.com/.../TIDA-00987

我可以在哪里订购10个器件?

谢谢、Aharon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aharon、

    TI 参考设计使人们能够查找充分利用 TI 最佳技术的参考材料–从嵌入式处理器到模拟信号链和电源管理。

    所有 TI 参考设计都包含原理图、测试数据和设计文件、但这些电路板没有库存。 立即下载 TIDA-00987设计文件、以帮助加快您的设计过程!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 Hope、
    感谢您的回复。
    我完全不知道这种情况。 然而、我们只需要10个商品、数量少、太贵、无法生产。
    我的问题是,您对使用 TIDA-00987设计进行生产的 TI 客户之一有什么了解,因此我们可以向他们申请并购买所需的10个器件。
    感谢您的支持。