This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00509:16键盘的源代码

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649559/tida-00509-source-code-of-16-button-keypad

器件型号:TIDA-00509

你(们)好

您能否提供 TIDA-00509的源代码?

我想查看并修改它、然后将其恢复到 EVM。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    导航至安装了 TIDA-00509电感式键盘的文件夹。 您应该能够在 EVM 固件中找到 EVM 源代码、在 PC GUI 中找到 GUI 源代码。

    谢谢、
    Jiashow