请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:Tina-TI 工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好。 我很难理解如何在 www.electronics-Tutorials.ws/.../boo11.gif 上编写此示例电路 、其中包含用于创建非门的开关。 我尝试执行该操作、但我使用了电压引脚、而不是灯泡。 开关(SW-SPST1)似乎无法正常工作、因为 VF1引脚始终显示-10V 的电压。 或者、我只是以错误的方式思考这个问题吗?