This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:HTML5 Webench CAN#39;t 设计负电源,移动 webench 赢得#39;t LOAD

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/648728/webench-tools-webench-power-designer-html5-webench-can-t-design-negative-supplies-mobile-webench-won-t-load

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用的浏览器没有闪存、出于安全原因、我无法安装。  

我在 https://webench.ti.com/wb5/WBTablet/index.jsp 上使用了 HTML 5 Webench 

1.打开 https://webench.ti.com/wb5/WBTablet/index.jsp

2.使用默认设置、但将输出电压更改为-3.3V

3.单击任何推荐解决方案的"打开设计"。

4.它抛出内部服务器错误

我也尝试过在 https://webench.ti.com/wbmobile/上使用移动版 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的帖子中的部分内容似乎被截断了。 说明和链接看起来都是正确的。

    TLDR:

    HTML5 WebBench 适用于正电源、但在加载负电源设计时失败。

    移动 WebBench 出现网关错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们能够重复平板电脑 HTML 版本中的负输出电压问题。 已分配错误、我们现在将修复它。 手机现在可以正常工作。 如果您仍发现移动版本存在任何问题、请向我们发送您遇到网关错误问题的 URL。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    该团队刚刚发布到生产、解决了您报告的平板电脑版本中的负输出电压问题。

    此致

    迪恩