This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360:反相降压/升压

Guru**** 2966230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649332/webench-tools-tps54360-inverting-buck-boost

器件型号:TPS54360

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

TPS54360用于生成+/-15V 电源。

首先、我使用 webench 创建了+15V 电源、-15V 应该只是一个带有电感器和环流二极管开关位置的降压转换器。

但使用 webench 进行仿真时没有输出。 我连接了电路和输出波形。

谢谢

Chenyi Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否刚刚使用 Webench 仿真电路编辑器将+31V 修改为+15V 电路? 我怀疑 Webench 支持任何反相降压/升压拓扑。 据我所知、GND 引脚在内部硬以 GND 为基准、不能悬空或分配到负 Vout。 我将把这个移到 Webench 论坛。 他们可以验证这一点、但我对它有99%的肯定。