This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM76002:原理图标记错误

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649188/webench-tools-lm76002-schematic-labeling-errors

器件型号:LM76002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

请查看 LM76002原理图。 这是一个单输出器件。 FB 引脚和 PGOOD 上拉电阻器标签错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在转到 Webench 论坛...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、
    原理图中的连接器符号表示带有_VFB_2的反馈引脚连接到_VFB_1。 _VOUT_1和_VOUT_2之间的连接也是如此。 这不是很直观、我们将在原理图中绘制明确的导线以解决这种混淆。 感谢您提出这个问题。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!

    我知道这是什么意思、但当原理图上的各个点之间断开连接时、两个点应标记相同。 如果只需将_VFB_2更改为读取_VFB_1、并将_VOUT_2更改为读取_VOUT_1、则无需连接物理线路
    谢谢、
    Faizul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 Faizul。 这是一个限制、因为当前连接点在我们的工具中必须是唯一的、_1和_2用于表示它们是唯一的符号。 与克服这种独特性相比、在原理图上绘制电线将非常快速。

    此致、
    Gerold