This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40294:缺少 TI 网站上可下载参考设计的原理图和 PCB 设计文件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060, PMP40294, BQ25703A, BQ4050, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/648706/pmp40294-missing-schematic-and-pcb-design-files-from-downloadable-reference-design-on-ti-website

器件型号:PMP40294
主题中讨论的其他器件: BQ3060BQ25703ABQ4050BQ40Z50

Zip 文件包含 Altium 输出作业配置文件、但不包含原理图和 PCB 设计文件。
光绘文件包含在文件夹结构的 zip 文件中、但我宁愿使用 Altium 设计文件、而不是导入光绘文件。

能否释放其余的 Altium 设计文件?

此外、在我下载的 PDF 原理图中、我想知道选择了哪个电池电量监测计。
它存在于 Gerber 中(如果我没有弄错、则为 U7)、但尽管列出了充电/放电 FET、但 BOM 或原理图中未列出。

此致、

Marc


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然缺少 Altium 设计文件、但至少我在 zip 文件中包含的 PDF 原理图中找到了有关电池电量监测计(BQ3060)的第二个答案。
    我不希望它与 PMP40294网页上可下载的版本不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的设计基于 BQ25703A、可为4节锂电池(4S1P)充电。 PMP40294参考设计似乎非常接近我所需的内容。
    不建议在新设计中使用 BQ3060。 较新的 BQ4050是否是其后继产品和可行的替代产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    你是对的。 不建议在新设计中采用 Bq3060。 因此、我们从设计中移除了该器件。 但您仍能明白:)对于后续产品、我们建议使用 Bq40z50。 它是多节电池应用的常见选择。

    我们通常不会在网站上发布源 Altium 文件。 但是、如果您需要源文件、可以联系您当地的 TI 销售人员/FAE 联系我们(yingyang-ou@ti.com)以申请这些文件。 谢谢!