This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00265:不会跨 PACK+ PACK-引脚获取电压。

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/648564/tida-00265-not-getting-voltage-across-pack-pack--pins

器件型号:TIDA-00265

大家好、

我参考 TIDA-00265设计了电池保护电路。 我随附了我的设计原理图和布局、供您参考。  

我假设应该在 PACK+ PACK- 引脚上看到电压。  在我的设计中、我无法获得 PACK+和 PACK-引脚之间的电压。   

可以有人审查我的设计、让我知道问题出在哪里?

此致

Lakshmikanth

e2e.ti.com/.../8372.Layout.pdfe2e.ti.com/.../Schematics-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Lakshmikanth、

     请根据数据表尝试以下操作、并告知问题是否仍然存在:

    注意:首次连接电池时、可能无法启用放电电路。 在这种情况下、将 V–引脚短接至 VSS 引脚。

    或者、在系统中的 PACK+和 PACK-端子之间连接充电器。

    谢谢!

    Phil