This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642演示单元和参考设计

Guru**** 2537600 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/648507/awr1642-demo-unit-and-reference-design

Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDKAWR1642AWR1642BOOST

1) 1)这是否支持位置+/-0.25米的精度? 2) 2)哪些组件可用于进行快速演示、是否有任何参考设计可用于启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、
    解答1:您可以参考以下答复:
    e2e.ti.com/.../2206436

    A2:如果您已经拥有 AWR1642BOOST,则可以使用 MMWAVE-SDK 中提供的 mmW 演示来了解 AWR1642器件的功能。

    谢谢、
    Raghu