This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11612:隔离变压器无输出

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/646901/pmp11612-no-output-from-isolation-transformer

器件型号:PMP11612

我在 PCB 上对 PMp11612进行了原型设计、但隔离变压器(POL-05020)不会产生任何输出。 原理图附在下面。 变压器的引脚1和2达到170V 左右、引脚3具有0V、引脚4为 PGND。 变压器引脚9上的输出为0V、此时电压应为5V。 有什么想法、会发生什么错误?

变压器数据表: http://www.premiermag.com/pdf/pol-05020.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuraag、感谢您关注德州仪器 TI 参考设计。 您的查询已收到、并已从我们的电源设计服务团队转发给设计人员。 您应该在几个工作日内收到团队的回复。 再次感谢您关注德州仪器。

    此致
    J. Fullilove
    经理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请检查 R37的值。 我们无法在原理图中清楚地看到该值。 但 IS 不应是 PMP11612中使用的68k 值。 该引脚用于对输入和输出电压进行采样。 它是整个系统的关键分支。 R37的电流值应该非常小、它不能有效调节偏置绕组电压、并且在首次施加输入时施加到 VS 引脚的实际电压可能超出其规格。 因此、还请检查 R37校正后控制器是否出现故障。 如果可能、请使用新控制器更换控制器。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、电阻值应该是68k、对吧? 电流设计中的电阻器为68、这是我的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请对 R37使用68k 分辨率。 另请更换新的控制器。 使用68欧姆时、VS 可能会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的意见! 这很有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用一个68k 欧姆的电阻器替换了电阻器、也替换了芯片、但我得到的结果是相同的。 我认为这可能是由于 MOSFET 造成的。 我无法获取参考设计中使用的参考设计、因此我使用 的是 https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmMDmeshII/。 这是否会导致任何问题? 此外、变压器引脚1.2和3处的电压读数应为多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anuraag、

    您的 FET 应该正常。 加电前、请检查 R30 (43K) 和 R3? (620K)都正常、因为之前的故障也可能会损坏这两个电阻器。 之后、请使用 voltgae 探针监测 VCC 电压、通常、一旦输入被施加、电压应上升至>21V。 同时、请使用电压探头查看变压器的引脚2。 该引脚上应该有一个电压序列。 高电平应高于输入电压、并在上升沿出现振铃。 低电压应非常接近于零。 引脚1应为稳定输入电压。 引脚3还具有与引脚2成反比的电压序列以及不同的电压电平(取决于 PRI:Aux 的匝数比)。 请监控这些引脚并检查芯片是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在无法访问示波器、但我将返回给您。 我也无法获取设计中使用的电感器、但我使用 了 RCR875DNP-221K 作为替代器件。 这是否 会导致任何问题?

    https://www.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=RCR875DNP-221Kvirtualkey56750000virtualkey851-RCR875DNP-221K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anuraag

    您的电感器不会使系统发生故障。 它将影响 EMI 性能。

    请尝试获取示波器、因为它对于电源设计至关重要。 事实上、您的电路板上可能会出现某种错误。 因此、我们需要找到根本原因。

    您还可以尝试联系 您当地的 TI 销售人员、了解他们是否可以应用 TI 的 PMP11612电路板。 谢谢!