This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA333:无法模拟交流传输特性

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/647702/tina-spice-ina333-unable-to-simulate-ac-transfer-characteristics

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好  

我无法为我的电路模拟交流传输特性。

我已经单独测试了滤波器部分、并且能够模拟交流传输特性、我找不到我所做的错误  

当滤波器部分连接到具有增益100的 INA333仪表放大器和具有增益100的同相放大器时、就会出现问题。

我的输入是具有180uV p~p 的 EEG 信号

我正在连接我的电路、请建议我。

e2e.ti.com/.../eegsensor.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayarama、

    这是与融合相关的挑战。 转到"Analysis"->"Set Analysis Parameters"、放松收敛参数。

    将“DC 绝对电流误差,DC 绝对电压误差,GMIN”分别从1n、1U、1p 增加到10n、10U、1n。 不断缓慢增大。 例如、再次分别将其增加到20n、20U 和2n。 继续执行此操作、直到它达到仿真运行的最佳点、并且仿真结果仍然准确。

    当我尝试时、我能够使用10n、10U 和5n。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢