This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28C43:未加密的 PSpice 瞬态模型 DIDn't work

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/647606/tina-spice-ucc28c43-unencrypted-pspice-transient-model-didn-t-work

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、 社区

我已从 TI 主页下载未加密的 PSpice 模型。

然后我在 LTSpice 中创建了一个零件、但模型不起作用。

如果反馈和电流感测接地、我认为仿真中 UCC28C43的输出应该稳定亮起。

也许有人在 LTSpice 仿真中对该模型有一些经验。

Thx Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、

    由于许可条款、我们无法支持 LTSpice 中的模型。 我建议在 TINA-TI 中尝试一下。 UCC28C43的 TINA-TI 模型应在产品文件夹中提供。 请使用启动测试台作为起点。 如果您不熟悉 TINA-TI、下面的视频培训系列将帮助您快速上手。