工具/软件:WEBENCH设计工具
我们很高兴地宣布在 WEBENCH设计中增加改进的电容器降额功能。
什么是电容器降额?
电容器降额是指电容的有效值降低、主要是由于在电容器上施加了直流电压。 例如、当施加特定电压时、一个10uF 陶瓷电容器在其端子上的标称电容为0V 时可能具有5uF (50%降额值)。
WEBENCH 如何实现电容器降额?
WEBENCH 中实现的基元陶瓷电容器模型使用通用降额曲线来估算所有陶瓷电容器的降额电容值。 现在、改进后的算法使用制造商数据中的电容器与电压间的关系信息(如果可用)计算降额值。 对于我们没有这些数据的情况、我们使用保守的线性近似。
这将如何影响我的全新 WEBENCH 设计?
更好地估算该降额值将有助于更真实地估算电源的性能、例如电压纹波、稳定性参数等。
您在 WEBENCH 电源设计器工具中创建的新设计已配备此功能。 对于正在创建的任何新设计、降额值将用于计算工作值、如波特图、电压纹波等、以及其他 WEBENCH 电源设计器功能、如电气仿真和补偿设计器。
您可以在 BOM 下查看电容器的总降额电容器值->选择替代器件->总降额电容器(启用显示所有列复选框后)
如何使用此功能更新我的现有设计?
对于现有设计、如果您希望使用改进的电容器降额算法重新设计 WEBENCH 电源设计器、请按照以下说明进行操作:
1.转至 TI 主页(www.ti.com)页面上的 WEBENCH 面板、然后单击 WEBENCH 电源设计器面板上的开始设计。 WEBENCH 电源设计器加载后、单击左上角的"My Designs/Projects"。
2.如果您想保留现有设计、请制作设计副本。 我们谨提醒您、更新现有设计将覆盖您所做的任何更改。 因此、最好在更新设计之前先制作一份设计副本。
3.要复制设计,您可以单击设计摘要页面左下角附近的“复制设计”按钮。 您还可以单击左上角的"My Designs/Projects"按钮、然后单击"Action"菜单下的"Copy Design"按钮、以进行您所选的设计。
4.要打开特定设计或项目,请单击页面右侧“操作”列下的“打开设计”。
5.要使用降额算法更新设计,请点击“高级选项”菜单下的“更新”按钮,或者点击“更改设计输入”,然后点击“提交”。 如果"高级选项"菜单不可用、请单击"提交"
如果您有任何疑问、请在 e2e 的此处提交您的问题、以便告知我们。
WEBENCH开发团队