This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:可变电阻器自动设置?

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/647333/tina-spice-variable-resistor-automated-settings

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

可能涉及的对象:

 TINA 是否具有在仿真中以增量步骤更改 x 毫秒可变电阻器值的功能?

例如、在封闭的仿真中、是否有办法 通过以"x"毫秒为步长更改仿真中的可变电阻来计算 VF1上的最大信号传输?

谢谢

Arte2e.ti.com/.../Var_5F00_Res_5F00_Test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我认为 TINA 或 SPICE 一般不具有内置的时间相关电阻器。 一种方法是模拟电压或电流控制电阻器、并将时变信号用作此类电阻器的控制输入。  

    最棒的

    Marcos