This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何向 TINA 添加新的 NMOS?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1184832/how-to-add-a-new-nmos-to-tina

主题中讨论的其他器件:CSD19538Q3A

您好!

我尝试 使用宏向导添加 NMOS CSD19538Q3A、但我不知道如何将模型的4个引脚路由到电网、漏极和源极端子。  
我选择了 NMOS_Enh_4符号。 我找不到有关网表路由的信息。

请帮帮我。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:    

    感谢您对 TINA 的查询。  由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。  请在问题解决后通过回复通知。    

    此致、  

    ~Leonard