主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TIDA-01232、 TPS74401
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我需要一个能够提供 Vin = 3.3V、Vout = 1.0V 且能够提供高达8A 电流的 LDO 稳压器、在搜索时、我发现 TPS7A85A 是最佳选择。 为了实现如此高的电流输出、这意味着我需要并联3个 TPS7A85A LDO。 在研究并联的电流共享和 LDO 后、TI 提到、对于高电流和低噪声、 应使用 TIDA-01232 (镇流电阻器)、对于高精度、应使用 TIDU142 (控制环路和感应电阻器)。 我倾向于使用 TIDA-01232设计、因为它已经过六个并联 LDO 的全面测试、专门使用 TPS7A85A;而 TIDU421设计仅使用两个 LDO 进行了测试、并使用了不同的 LDO 器件。
1) 1)如果要求高精度、建议使用 TIDU421设计、数量为三个 TPS7A85A、还是仅适用于两个 LDO? 如果三项是可以接受的,如何实施? 是否需要双电源控制环路运算放大器?
2) 2)我已经在 Tina 中使用3个并联 LDO 对 TIDA-01232设计进行了仿真、 并想澄清 RBallast 和 Evout (请参阅下面的计算):
在该参考设计中、有一个给定的 Evout 公式、其中我计算出的假设 Voutnom = 1V 且 ERfb = 1%(不确定该值、因为未给出该值或是否需要该值?)
但是、在文档中、它还提到使用 Evout = 0.75mV。
我不确定应该使用下面提到的 Evout I 计算值还是0.75mV。
接下来、我使用下面给出的公式计算 RBallast。 但是、我不确定此公式是否专门用于2个并联 LDO、或者是否可用于多个 LDO。 如果它的值为多、那么 "2"与 IoutMaxSingle 的乘积不应为"n"、那么并行 LDO 的数量是多少? 如果它只是"2"、那么我将得到一个负的 R镇 流器结果。
注意:我在计算 Rv镇 时使用了0.75mV 的 Evout、因为我不确定是否应该使用计算得出的14mV。
仿真:查看瞬态结果、原理图似乎设计正确。 我实现了993.63mV 的输出电压。 但是、想知道是否有更多方法可以提高原理图的精度。 此外、 流过镇流器电阻器的电流是否应该这么小? (对于三个镇流电阻器、通过 DMM 探测它、电流= 5nA)