This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CDCM6208V1F:ARCHITECT 显示9个 LVCMOS 输出

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/742134/webench-tools-cdcm6208v1f-architect-shows-9-lvcmos-outputs

器件型号:CDCM6208V1F
主题中讨论的其他器件:CDCM6208V1CDCLVC1102.

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

50MHz SE 的时钟架构输入、8个200MHz SE 的输出、2个50MHz SE 提供了 CDCM6208V1和 CDCLVC1102的第一解决方案。 显示了6208上的九个 LVCMOS 输出。  数据表显示了最多八个 LVCMOS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    根据您的说明、50MHz 输入、 8 200MHz 输出和2个50MHz 输出。

    这些 是我得到的结果。   没有包含 CDCM6208V1和 CDCLVC1102的设计。

    能否验证规格?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您的问题是否已得到解决? 如果是、我们可以关闭 TT 吗?

    此致、

    Alfred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不正确的。  应为8个200MHz 单端 LVCMS 输出和2个50MHz 单端 LVCMOS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    50MHz 输入、8个200MHz 输出和2个50MHz 输出。

    第一个解决方案是 CDCM6208V1。 我只看到8个 LVCMOS 输出。

    您能否捕获屏幕截图来说明您的观察结果?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我将关闭此论坛、因为我没有听到您的意见。

    如果您想继续讨论、请随时打开。

    此致、

    Alfred