This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:新的 WEBENCH®︎电源设计器现在更易于使用

Guru**** 2585145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740074/webench-tools-new-webench-power-designer-is-now-even-easier-to-use

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如何仿真 LM53635LQRNLRQ1环路稳定性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问以下链接:

    首先单击"Simulation"选项、您将看到不同的测试台进行仿真。 选择波特图、然后点击如下所示的"开始"选项以查看波形。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、单击了"Simulate"。 我的仿真未显示波特图、如上所示。 它不在那里。 如何获取? 是否已将其删除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否向我们分享无法看到波特图仿真的设计链接。

    请按照以下步骤分享您的设计。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、只是仿真没有显示"波特图"、如上所示。 它不在那里。 仅显示其他3个。 我无法为您提供 html 和软件方面的帮助、这正是 TI 的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vern、

    请使用以下链接打开设计并仿真波特图。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢、
    Kiran Kumar