This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62823:webench 仿真中的输入电流完全错误

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738814/webench-tools-tps62823-input-current-in-the-webench-simulation-completely-wrong

器件型号:TPS62823

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

我的其中一位 AA 采用 TPS62823完成了 webench 设计。

以下条件:

输入电压最小值4.8V

最大输入电压5.2V

输出电压3.3V

Iot1.5A

温度85°C

仿真中的输入电流高达45A (参见下图,稳态仿真),我已经在 TINA 中导出了设计,它运行良好。 你有外国人吗?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    您能否澄清一下创建 WEBENCH 设计所用的条件?

    TPS62823的最大 Iout 为3A、而您在设计中似乎提到 Iout = 5A

    如果您可以使用 Share 设计选项共享您的 WEBENCH 设计、那将会很棒。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    正如我在前一条消息中所写的那样、输出电流为1.5A。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    感谢您澄清输出电流。 我们将研究该问题并将您的问题发布在同一个网站上。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    Webench 上的问题现已解决。 最新更新将在我们的下一个版本中投入生产。

    供参考以下更新结果。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    谢谢。

    新版本何时可用?

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    您将能够在11月的第三周(2018年11月16日之前)之前找到最新更新。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    TI.com 上提供了最新更新。
    如果问题得到解决、请点击"TI 认为已解决"。

    谢谢、
    Kiran Kumar